This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632:PBIST/可测试的存储器区域

Guru**** 2906540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333856/am2632-am2632-pbist-testable-memory-regions

器件型号:AM2632

您好!  

我打开了一个相关的线程、因为指向该主题的另一个线程已关闭。

下面是原始主题的链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1301037/am2632-pbist-testable-memory-regions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pbist#

我尝试在锁步模式下设置一个在 AM2632上使用 R5SS0的功能安全应用。
为了实现我们的安全目标、我的应用需要执行 stuckAt-存储器测试、我想使用 SDK 中的 pBIST-库来实现该测试。
我仍然有一些可测试内存区域的理解问题。

在上面提到的线程中,  说。 ROM 加载程序(RBL)已经测试了一些内存区域、遗憾的是、上述内存区域与技术参考手册不符...

手册是否错误或 Vishwanath Reddy 的陈述?

  

我的下一个问题是有关中医药名称的问题。 CR5A 和 CR5B 代表什么?  

"CR5A"和"CR5B"是  这些内核的另一个命名吗? (内核0和内核1)


什么是 ATCM 和 BTCM? 我曾尝试将其与技术用户手册中的方框图进行匹配、但失败了... 是一个磁芯的 TCM、分为四个部分(ATCM0、ATMC1和 BTMC0以及 BTMC1)...

我在 SDL 库中找到的另一个内存命名是 R5SS0 RAM 和 R5SS1 RAM、这是什么内存(地址区域?)?

此致

乔·肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    CR5A 和 CR5B 代表什么?  [/报价]

    我的理解是、CR5A 代表 R5F 内核0、CR5B 代表 R5F 内核1。  

    Unknown 说:
    什么是 ATCM 和 BTCM? [/报价]

    每个 R5FSS 集群都支持128KB 的紧耦合存储器(TCM)。  当配置为单核或锁步操作模式时、独立内核可使用全部128KB (64KB ATCM 和64KB BTCM)的 TCM 存储器、而在双核模式中、每个内核只能使用其 指定的一半(64KB:32KB ATCM 和32KB BTCM)。

    R5F CPU 内核有两个 TCM 接口来支持本地存储器的连接。 ATCM 接口有一个 TCM 端口。 BTCM 接口可支持两个 TCM 端口。  

    Unknown 说:
    另一个内存命名是 R5SS0 RAM 和 R5SS1 RAM,这是什么内存(地址区域?)?
    [/quote]

    我不知道 R5SS0 RAM 和 R5SS1 RAM 之间的区别。 我将与 Vishwanath 核对。  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang:

    感谢您的快速回答。

    我等待您的反馈(R5SS0和 R5SS1-RAM)检查后, Vishwanath。  


    我通过 BootROM 测试的存储器区域的问题是什么(请参阅上文)。

    此致
    乔·肖


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    我正在等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    R5SS0-RAM 和 R5SS1-RAM 可以是 R5SS0和 R5SS1的缓存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和提供的信息。