This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:每个 GPIO 的最大电流

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338585/msp432e401y-maximum-current-per-gpio

器件型号:MSP432E401Y

MSP432E401Y 数据表中指出每个输出引脚的最大电流为64mA。

根据数据表中的以下声明、GPIO 仅可配置至12mA

每个输出引脚的最大电流是多少?

是否可以使用60mA 电流驱动连接到 GPIO 的输出器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

     您指的是器件可能/可能损坏的绝对最大值。 您不应在给定引脚上拉/灌入如此大的电流。 请使用最大 GPIO 驱动强度的建议工作条件12mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在4引脚上使用18 mA。 8^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、虽然64 mA 很诱人、但降低至12 mA 似乎是由于寿命问题所致:

    绝对最大值就是这些限制、为了实现器件的可靠运行、您应该远离这些限制。 事实上、64 mA 可能是键合线熔化的电流、因此您显然希望远离该电流!