This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Profinet 堆栈迁移

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335885/am2434-profinet-stack-migration

器件型号:AM2434

各位专家、您好!

我有几个关于工业通信 SDK-AM243X 中 Profinet 协议栈的问题。

  1. 在最新版本(09.01.00)中 、PROFINET 堆栈仅提供临时许可证。 何时提供永久许可证有任何更新吗?
  2. 我正在考虑使用较旧版本的 MCU-PLUS-SDK (版本08.03.00)、它使用具有永久许可证的不同 Profinet 协议栈来开始生产。 使用此堆栈是否会在最新版本的 AM2434中造成任何问题、以及它是否能够无任何时间限制地工作?

感谢你的帮助。

此致、

A·法弗罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    Unknown 说:
    在最新版本(09.01.00)中 ,Profinet 堆栈仅提供临时许可证。 永久许可证何时可用是否有任何更新?

    我们正在努力获得永久许可证。 它将主要在9.2版工业通信中提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我正在考虑使用较旧版本的 MCU-PLUS-SDK (版本08.03.00)、它使用另一个具有永久许可证的 Profinet 协议栈开始投产。 使用此堆栈是否会对最新版本的 AM2434造成任何问题、是否能够无任何时间限制地工作?

    我们不建议这样做、因为我们不再支持此协议栈、所以不会对该协议栈进行任何错误修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您提供的信息。

    9.2版工业通信 SDK 是否有发布日期?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在2024年4月底之前跟踪这一数字