大家好、
我有一个客户正在尝试使用适用于 MSPM0的 CMAKE 在外部进行构建。 他们使用 PE Micro 工具(https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/1_00_00_04/docs/chinese/tools/doc_guide/doc_guide-srcs/pemicro_CN.html#)并成功使用了开箱即用示例。 但是、当它们闪存其应用程序时、 M0会引导到默认处理程序中。 这似乎源于我的.out 文件中的应用起点地址为0xC0、而它应为0xC4。 他们通过在链接器脚本顶部添加 entry (Reset_Handler)添加了一种权变措施、但希望检查是否 存在其他可能导致其自动进入默认处理程序的问题、而这些问题可以修复。 有什么想法可能会导致这种情况?
我附加了他们的 CMAKE 文件以供参考。
谢谢!
-Jacke2e.ti.com/.../CMakeLists.txt
e2e.ti.com/.../device_5F00_linker.lds
e2e.ti.com/.../gcc_5F00_arm_5F00_eabi_5F00_mspM0_5F00_toolchain.cmake