This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:SDK 09.01.00.41出现 Gmake 重建库错误

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332508/am2434-gmake-rebuild-library-error-with-sdk-09-01-00-41

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TCA6424DP83869TPIC2810

您好!

当尝试使用 gmake 重新构建库时、出现以下错误:

PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41> gmake -s libs PROFILE=debug
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom_at24c.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ethphy/ethphy.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ethphy/ethphy_dp83869.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/flash.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/gpmc/flash_nand_gpmc.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/ospi/flash_nor_ospi.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_gpio.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_tpic2810.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_ioexp.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: ioexp/ioexp_tca6424.c
 Compiling: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/sfdp/nor_spi_sfdp.c
 .
 Archiving: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib to lib/board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib ...
 Archiving: board.am64x.r5f.ti-arm-clang.debug.lib Done !!!
 .
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: eeprom/eeprom_at24c.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/flash.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/ospi/flash_nor_ospi.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_gpio.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_tpic2810.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: led/led_ioexp.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: ioexp/ioexp_tca6424.c
 Compiling: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib: flash/sfdp/nor_spi_sfdp.c
 .
 Archiving: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib to lib/board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib ...
 Archiving: board.am64x.m4f.ti-arm-clang.debug.lib Done !!!
 .
 Compiling: board.am64x.a53.gcc-aarch64.debug.lib: led/led.c
process_begin: CreateProcess(NULL, C:/ti/gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf/bin/aarch64-none-elf-gcc -c -mcpu=cortex-a53+fp+simd -mabi=lp64 -mcmodel=large -mstrict-align -mfix-cortex-a53-835769 -mfix-cortex-a53-843419 -Wall -Werror -g -Wno-int-to-pointer-cast -Wno-pointer-to-int-cast -Wno-unused-but-set-variable -fdata-sections -ffunction-sections -D_DEBUG_=1 -IC:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41/source -DSOC_AM64X -MMD -MT led.obj -o obj/am64x/gcc-aarch64/debug/a53/board//led.obj led/led.c, ...) failed.
make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
makefile.am64x.a53.gcc-aarch64:89: recipe for target 'led.obj' failed
gmake[2]: *** [led.obj] Error 2
makefile.am64x:625: recipe for target 'board_a53.gcc-aarch64' failed
gmake[1]: *** [board_a53.gcc-aarch64] Error 2
makefile:68: recipe for target 'libs' failed
gmake: *** [libs] Error 2
PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41>

有人有解决方案吗?

将 SDK 9.01.00.41与 CCS 1215配合使用。 路径变量也会更新。

感谢您的帮助  

艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    您能确认一下、您是否 GCC Aarch64编译器9.2-2019.12 编译器安装在路径中 C:\ti?

    您是否还能确认 安装目录中包含 C:\ti\gcc-arm-9.2-2019.12-MinGW-w64-i686-aarch64-none-elf?

    要安装 GCC AARCH 编译器、请访问  gcc-arm-9.2-2019.12-mingW-w64-i686-aarch64-none-elf.tar.xz

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、您好!

    我可以解决此问题。 这是由于 Windows 的管理权限。

    如果我使用管理员权限启动 cmd、然后我可以正确构建库。