This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432是否有 CCS 脚本文件?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334261/am2432-is-there-a-ccs-script-file-for-am2432

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: AM2434

尊敬的先生:  

我的客户使用 AM2432、发现他们在调试后使用 CCS 脚本时存在问题。  

由于在此阶段我们不会通过在项目中添加调试日志而收到必要的调试消息、因此不会想到错误。  

我们怀疑 CCS 脚本的下载映像对于 AM2432和 AM2434会有所不同。

是否有适用于 AM2432的 CCS 脚本?  

BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您的提问。

    能否告诉客户正在使用哪个 EVM? 是 AM243-LP 还是 AM243-EVM?

    还是定制电路板?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  

    客户无法在采用 HS-AM2434的 AM243-LP FS 上启动脚本和进行调试。  

    使用 HS-AM2432的客户电路板上无法进行相同设置 FS。  

    在使用 AM2432时、该脚本是否需要进行任何更改?

    BR、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  

    我们已经尝试了 UART 引导、可以加载项目并在电路板上运行、但现在无法在无引导模式下直接通过 CCS 下载项目。  

    BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您的答复。

    无法在无引导模式下直接通过 CCS 下载项目。  [/报价]

    如果客户使用 HSFS 器件、则不支持无引导模式。 DEV 引导模式对于 HSFS 器件是强制性的。 请尝试在电路板保持在开发引导模式的同时运行脚本。

    如需更多信息、请参阅  lp-am243-initialization-script-is not working (lp-am243-initialization-script-is 不工作)。  

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  

    我已确认已在 LP EVM 和客户电路板上使用了 Dev_Boot。

    CCS 日志是在客户电路板上以 Dev_boot 模式捕获的。  

    AM2432是否有不同的脚本文件?

    BR、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您的答复。

    您能否尝试此处提供的视频解决方案中提到的步骤、  lp-am243-initialization-script-is not working (lp-am243-initialization-script-is 不工作) 而不运行 js 脚本。

    此外、您能否分享出错时已完成步骤的录制视频?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  

    是的、客户已按照录像进行操作、并手动执行这些步骤。 加载后、没有响应、也不跳转到主代码。  

    随附客户重新编码视频剪辑。  e2e.ti.com/.../custom-device-with-AM2432_5F00_ALX.mp4

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329122/lp-am243-initialization-script-is-not-working/5059716#5059716

    我注意到的一点是、e2e 录制视频基于 AM64x、现在客户正在使用 AM2432 (不是 AM2434)。  

    不确定这是否会造成差异。  

    BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您分享上述详细信息。

    您能暂停程序并检查它在哪里被卡住吗? 您还可以在暂停程序后共享反汇编视图吗?

    您能否确认、使用的器件类型是 HSFS、而不是 GP?

    您能否共享通过使器件保持在 UART 引导模式而获得的完整 UART 日志?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  

    如前所述、我们尝试了 UART 引导并检查 UART 日志、并确保它是 HS-UART FS 器件。  

    让我来检查一下我们是否可以暂停、因为加载项目后没有响应。  

    BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    请允许我检查我们是否可以暂停,因为加载项目后没有响应。  [/报价]

    在 R5F 内核上加载程序后、您可以点击暂停按钮。 请参阅下面的屏幕截图以查看暂停按钮。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好!  

    1.暂停程序

    2. 暂停程序后的反汇编视图

    3. 通过使器件保持在 UART 引导模式而获得的 UART 日志  

      我们的器件应该是 FS 器件。

    Br、

    乔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaowen:

    感谢您的答复。

    您能否确认、必须尝试在其他 AM2432样本上运行该脚本、而所有样片都出现了故障?

    或者只是当前使用的样本有问题吗?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar、  


    我还担心这是单一情况、因此我们尝试了两块电路板、它们都处于相同的故障情况下。  

    我们可以观察任何其他检查点或线索?

    BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    您能尝试从 CCS 获取调试服务器日志并与我们共享吗?

    下面给出了打开 CCS 调试服务器日志的步骤。

    1. 打开 CCS、转到 Help -> CCS support。
    2. 打开 Debug Server Log 的属性。

    3.启用 Debug Server 日志并提供要保存日志的文件路径。

    4.启用 Debug Server 日志后,加载 sciclient_ccs_init.release.out 并运行它。

    您能否分享 sciclient_ccs_init.release.out 使用的文件?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好!

    我使用了两个不同的模块进行测试、并生成了两组日志。

    我还附加了 sciclient_ccs_init.release.out供您参考。

    e2e.ti.com/.../sciclient_5F00_ccs_5F00_init_5F00_log.rar

    Br、

    乔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choawen:

    感谢您分享上述详细信息。

    我能够在 AM243x-EVM 上运行二进制文件、因此 sciclient_ccs_init.release.out 二进制文件似乎没有问题。

    我目前正在分析 CCS 日志。 请等待一段时间再返回。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choawen:

    您能否确认、程序是否能够跳转至_c_init00?

    请按照以下调试步骤操作。

    • 在调试模式下构建 sciclient_CCS_init 示例。
    • 启动目标配置文件、右键点击 Cortex_R50-0内核并打开 GEL 视图。

    • 在"自动运行"和"自动启动"选项中执行以下设置。

    • 连接内核并加载程序。
    • 单步执行并查看代码是否指向_c_init00。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好!

    我认为程序没有进入_c_init00.

    此外、我还附上了设置和记录供您参考。

    e2e.ti.com/.../check-whether-jump-tp-_5F00_c_5F00_init00.rar

    Br、

    乔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaowen:

    感谢您分享上述详细信息。

    我了解到该计划不会 c_init00 。 您是否还能记录存储在存储器地址的值 0x0 二进制文件时、您想要复位吗?

    此外、您能否确认、是否能够使用 SBL 二进制文件初始化定制电路板?

    在使用 SBL 二进制文件初始化电路板的同时、是否能够加载基本示例(例如 hello_world)?

    此致、

    图沙尔