This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:ADC 计数值在 SDK 软件和 EB Mcal 中不同

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319581/am2634-adc-count-value-differ-in-sdk-software-and-eb-mcal

器件型号:AM2634

您好、团队成员:

我已使用 MCU+SDK 中针对 AM263x (9.1.0.41)和 EB Mcal (MCAL_AM263x_09.00.01.00)的 ADC_SoC_SOFTWARE 对 ADC 进行了测试。

使用相同的配置-预分频器、采样窗口、时钟和一切。

我发现 SDK 和 EBMcal 的 ADC 计数值存在差异。

请参阅下表、

电压中的万用表值 预期 ADC 数量 ADC 计数表单 SDK 软件 来自 EB Mcal 的 ADC 计数
2.815 3603.2 3570 3070
2.131 2727.68 2696 2545
1.889 2417.92 2392 2365
1.494 1912.32 1894年 2068
1.159 1483.52 1483 1800
0.101 129.28 133 452

您能否确认、为什么 EB Mcal 和 SDK 软件之间的值差异很大?

谢谢  

阿斯瓦西 J G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswathy、

    您能否共享 MCAL EB 配置?adc_PBcfg.c、mCAL .c Adc_Cfg 和 Adc_Cfg。

    Br、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    PFA

    e2e.ti.com/.../Adc_5F00_Cfg.he2e.ti.com/.../2117.Adc_5F00_PBcfg.c

    谢谢

    阿斯瓦西 J G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请您就上述问题提供反馈。

    谢谢

    Aswathy J g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswathy、

    默认情况下、MCAL 的 ADC 时钟预分频器值是1分频、MCU_PLUS_SDK 则是4分频。

    您能否确认在您的案例中这些是相同的、问题仍然存在。
    如果这些值仍然是默认值、您能否使它们相同、然后尝试再次获取结果?

    此致、
    阿克希特