This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:如何构建 UART 回声

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0C1104, MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337876/lp-mspm0c1104-how-to-build-uart-echo

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、 MSPM0C1104SysConfig

大家好、

我的客户希望修改"uart_echo_interrupts_standby.c"代码、并将其转换为每次可以将输入值写入不同地址的代码、如以下流程图所示。
我们发现有一个示例代码与流程图类似、该流程图在 MSPM0G3507 SDK (TI 驱动程序)中包含"uart_echo.c"。

如果需要、我们应该怎么做来转换该文件、以便在 LP-MSPM0C1104中使用它?

UART 回显中断备用文件:  

UART 回显文件:  

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenley

    您可以使用 SysConfig 并将此示例移植到 MSPM0C1104。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    TI 驱动程序中的代码更接近底层。 如果要将其从 G3507转换为 C1104、首先需要了解代码的含义。 然后您可以尝试将 G3507示例迁移到 C1104、无论是直接在 C1104空项目中编写代码、还是将 h 和 c 文件复制到 C1104空项目并修改相关参数/变量。

    此 致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz 和 Helic:

    感谢您的支持。

    我的客户仍然不熟悉如何使用 MCU 并构建自己的系统。

    我们是否有任何与 MSPM0C1104类似的示例 SDK?

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Janz。

    似乎我的客户4天前在另一个问题中也问过这个问题。

    (1) MSPM0C1104:uart_echo_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 构建错误-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    您可以建议客户在我们最新的 离线 SDK 中使用"uart_echo_interrupt_standby" C1104示例代码、正如我们在 WebEx 中讨论的那样。 EEPROM 仿真的 A 类和 B 类文档可以从我们的网站下载。

    此致、

    K·扬茨