This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DDR4 am2434中代码的运行速度

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336303/am2434-the-speed-of-running-the-code-in-ddr4-am2434

器件型号:AM2434

DDR4的存储器时钟频率设置为800MHz、与主频率相同。 那么、在 DDR 中运行代码与在片上 RAM 中运行代码之间的速度是否存在差异? 您是否有关于 DDR 和 RAM 中速度的任何相关性能统计数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相比从内部 RAM 执行的情况和从外部 DDR 执行的情况、我们没有任何具体的比较。  我认为在一般执行或从内部存储器访问的速度会更快、但有很多因素会影响这种性能。  最好在您自己的系统中执行自己的测试、以确定您的用例的性能。

    此致、

    詹姆斯