This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 EEPROM 数据刷写问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337421/tms570lc4357-tms570lc4357-eeprom-data-flashing-issues

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们的产品使用 TMS570LC4357 MCU、其包含2个 Arm 内核 MCU 和2个 EEPROM 副本。 在产品设计中、我们将会在 EEPROM 中存储可配置的产品数据和操作参数。

我们已尝试使用 UNIFLASH +调试探针 X110DS 从 TMS570LC4357 MCU 中读取 EEPROM 数据、并根据存储器地址修改 EEPROM 内容。 然后、我们通过 UNIFLASH +调试探针 X110DS 将修改后的 EEPROM 数据保存到 MCU 中。 但是、在我们下电上电后、修改后的 EEPROM 数据将消失、而 EEPROM 数据仍然是旧副本。 您知道为什么会发生这种情况吗? 我们的步骤有什么问题吗?  

我们只 想使用 TI Uniflash 工具将最新固件和 EEPROM 数据组合成一个完整的软件映像。 这样、我们就可以在工厂中使用软件和最新的 EEPROM 数据进行一次刷写。 我们应该如何实现这一功能?

请告知。

非常感谢!

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否分享一段录音视频、以便准确了解您正在做什么?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。