This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:SDK UART 回声

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337874/lp-mspm0c1104-sdk-uart-echo

器件型号:LP-MSPM0C1104

大家好、

我的客户正在评估 Launchpad 并尝试使用"uart_echo_interrupts_standby.c"示例代码。

当在 CCS (V12.6)上执行上述示例代码并 将 Tera Term 中的数据发送到中断时、应执行"void UART~μ s"、但它在 while 循环中停止、如下图所示。

你有什么想法是什么原因,有什么建议如何解决?

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    您应该在"void UART μ~"中设置一个断点、您将发现 M0在中断中停止。

    此致、

    K·扬茨