This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:与 MSPM0g3507连接的 RS485收发器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337858/mspm0g3507-rs485-transceiver-interface-with-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、在我的应用中、我要将外部 RS485收发器 IC 与 MSPM0G3507连接。 I

我从 SysConfig 设置中选择 UART 模式作为 RS485。 我是否需要进行任何其他更改才能使其正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mehul:

    在我们的 SDK 中、您可以找到 RS485-send 和 RS485-receive 示例。 请下载最新的 SDK 和 CCS、然后参考示例代码、该代码可以告诉您如何配置 UART (RS485)、如何编写代码以及如何将 M0连接到 RS485收发器。

    此致、

    K·扬茨