This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0G1107

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332406/mspm0g1107-mspm0g1107

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

客户需要购买适用于以下 MCU 的 USB 调试器

  1. MSPM0G3507
  2. MSPM0G1106TRGZR
  3. MSPM0G1107TRGZR

 

问题1: 请告知 可以支持 闪存、调试 DFU 的 USB 调试器的材料编号。

问题2.  TI 是否支持采购渠道?如果支持、是否提供报价?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinjian:

    对于 Q1、MSPM0可以使用 XDS110调试器用于闪存和调试&DFU (对于 DFU、我认为它指示进行了固件更新、对吧? MSPM0具有可通过 XDS110更新固件的 PC 主机)。

    对于 Q2、我们建议客户可以在 TI.com 上订购 XDS110

    此致、

    皮克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生,

    我是这个票据中提到的新建客户。

    关于您的回复、似乎 可以使用 XDS110来执行刷写+调试。

    但关于 DFU、我们仍有以下问题需要向您确认。

    您认为 是对=>"DFU"是器件固件更新。

    我们要执行的操作是通过 UART 从外部主机芯片/器件更新 MSPM0固件。

    我们如何执行此类固件更新? 是否可以参考任何文档/信息/SOP?

    您提到的"PC 主机"是什么? 它是某种 Windows PC 应用吗?

    非常感谢您对这一问题的及时关注。

    感谢您的帮助、我们期待很快收到您的回复。

    Shandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shandi:

    对于 DFU、您可以参阅 MSPM0 Bootloader 用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau887/slau887.pdf?ts = 1710317537233&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DMSPM0+Bootloader%2526nr%253D1224

    MSPM0 SDK 中有一些主机演示代码、您可以参考:

    您提到的"PC 主机"是什么? 它是某种 Windows PC 应用吗?

    →是的、 SDK 中有一个 MSPM0 BSL windows 主机:

    此致、

    皮克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白了。

    当前的信息是有用的和足够的。

    如果我有任何进一步的问题,我一定会提出。

    感谢您的快速回复。

    Shandi