This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:5V 容限 GPIO's?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337795/lp-mspm0l1306-5v-tolerant-gpio-s

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

您好!

我在数据表中读到 MSPM0L1306有2个5V 容限 GPIO。 那么、它能否读取 MQ2等5V 模拟气体传感器?

https://www.dfrobot.com/product-681.html

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 容限(开漏)引脚为 PA0/1。 这些引脚没有模拟功能[请参阅数据表(SLASEX5A)表6-1]。

    G 系列和 C 系列也是如此。 TRM 不会说(某种方式)单个引脚上的5V/OD 和模拟之间是否存在设计级冲突。