This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何使用 AM2634 PRU 扩展音频?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334989/am2634-how-to-use-am2634-pru-to-extend-audio

器件型号:AM2634

大家好、

如何使用 AM2634 PRU 扩展音频? 是否有一些演示可供参考?

非常感谢!

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    是的、我们有可用的解决方案。

    您能否就以下问题发表评论:

    1.谁是客户,他们的最终用例和数量/年?

    2.他们的要求:

    采样率  

    位深度

    通道数量

    TX 和 RX 的实例数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前支持  

    使用一个具有32位和2个通道(L 和 R) 48kHz 采样率的 PRU 的3个 Tx 实例

    2个 Rx 实例、使用一个具有32位和2个通道(L 和 R)的 PRU、采样率为48kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    很高兴听到这个消息! 这弥补了 AM26音频接口的不足。

    我可以从中获得有关这方面的更多信息、例如演示。 一旦客户需要使用此功能、我就可以及时找到相关信息。

    此致、

    赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您能否就以下问题发表评论:

    1.谁是客户,他们的最终用例和数量/年?

    2.他们的要求:

    采样率  

    位深度

    通道数量

    TX 和 RX 的实例数量。

    [/报价]

    您可以给我发送一封电子邮件、在 nilabh@ti.com 上提供上述所需信息。 我将能够 在那里分享更多信息。 我们还在研究使用 SPI 的替代实施方案、但这仍在 WIP。