This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:询问定制板的调试器选择(MSPM0L 1306 MCU / SWD 模式)

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337736/mspm0l1306-inquiry-about-the-debugger-selection-for-custom-board-mspm0l-1306-mcu-swd-mode

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我写信询问我们定制板的调试器选择。

我们的定制板具有 MSPM0L 1306 MCU 和 ARM Cortex 调试器(10引脚)连接器。 我一直在使用 LP-MSPM0L 1306开发套件中嵌入的 XDS110调试探针在 SWD 模式下对固件进行编程/调试。

我的问题如下:

  1. 我们是否可以利用 LP-MSPM0L 1306开发套件中的嵌入式调试探针来对定制板上的固件进行编程/调试?
  2. 如果不是、独立 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)是否 是适合我们用例的理想选择?
以下是 我一直导航到的网站链接、以便了解有关 TI 调试器选项的更多信息。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    您可以参考 MSPM0L1306 Launchpad 用户指南的第2.3.6节、使用 Launchpad 上的 XDS110-PCB 对您的定制 ET 进行编程。  这通常是在开发环境中完成的、而不是在生产环境中完成。 也可以使用 XDS110来实现该目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 是否应 将 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)用于生产?