This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MCU 可支持 USB 更新固件并与 AWCC 进行通信

Guru**** 2537550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337224/mspm0g1107-mcu-could-support-usb-update-fw-and-communicate-with-awcc

器件型号:MSPM0G1107

您好、支持团队

MSPM0G1107TPTR 是否可以更换 STM32L412CBT6TRC31? 客户有两个问题。

MSPM0G1107TPTR 可以支持 USB 更新 FW 并与 AWCC 进行通信?


如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯·

    海 STM32L412CBT6TRC31具有 USB 功能、但 MSPM0G1107TPTR 上没有 USB 功能。 谢谢