This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332243/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

我 正在使用 Armed Keil 来执行和调试 MSPM0L1306的代码、现在我正在处理 ADC "ADC_12_single_conversion "、在施加到 ADC 通道的电压保持不变后、我无法在输出端获得一致的值。 我正在使用 ADC 通道0 (PA27)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    其他 ADC 通道是否存在相同的现象?

    "我无法获得一致的值"是指 ADC 结果的波动? 振幅是多少?

    谢谢,

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:
    我尝试过所有的 ADC 通道、得到的结果都相同。 由于模拟输入稳定、ADC 结果的值不稳定。 通道0上施加的电压为0.396Volt
    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于我尚未从您的支持论坛收到任何答案、我将在未得到您的解决方案的情况下结束本次会议。 现在、我已经更改了我之前的编码方式。 我在 adc_single_conversion 示例中获取 ADC 转换值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我在 ADC_SINGLE_CONVERSITION 示例中使用的是 ADC 转换值,但结果出现波动,导致最终结果出现错误。 我更改了 volte_monitoring 示例的方式、其中 ADC 输入和电压已转换为12位 ADC 值、但我没有获得稳定的结果。  

    我的问题已解决