This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:GPIO 中断

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336648/mspm0l1306-gpio-interrupt

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

有三个可能的事件:"CPU_INT"、"CPU Gen_Event 0"和" Gen_Event 1"。

"CPU_INT"用于中断、在标记时执行子例程(INT_GROUP1)。

  1. 对于 Gen_Event 0和 Gen_Event 1、有一个中断目标、如"CPU_INT"、 在标志发出时执行指定子例程是否正确?

  2. 客户还希望了解执行 Gen_Event 0和 Gen_Event 1时的行为。

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:  

    1.对于事件结构,没有 ISR 或内存目标指向 CPU 中断。 事件结构只是从一个外设到另一个外设的信号通道。  例如、一个计时器事件可以触发 DMA 传输。 所以、没有要从一个事件中执行的例程、并且 CPU 不需要干预来启动这个过程。

    2.您能解释一下您在这里寻找的内容吗? 您可以在 MSPM0 L 系列技术参考手册的第6.1节中阅读有关通用事件系统的更多信息

    如果您对我可以解决的活动系统有更具体的问题、请告诉我。  

    此致!

    亚历克斯