This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TGTSUPPLYOUT 或外部电压源是否可以连接到 TGTVDD (SENSE)作为用于 UART 通道的电压转换器的电源(无论是否具有活动的调试会话)?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333963/tmdsemu110-u-can-tgtsupplyout-or-external-voltage-source-be-connected-to-tgtvdd-sense-as-the-power-of-the-voltage-translators-used-for-uart-channel-with-or-without-an-active-debug-session

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

您好!  

我考虑 使用备用电压源 TGTSUPPLYOUT 或外部电压源(不使用  目标板的 Vdd 线路) 通过用于 我自己 UART 通信主机程序上 UART 通道的 TGTVDD (SENSE)为电压转换器供电、而没有有效的调试会话。

TGTVDD (sense)的输入电压范围(最大值、最小值)是多少?

是否 需要 TGTVDD (sense)的纹波 对于高达1.25Mbps 且误差尽可能小的正确 UART 通信波特率、需要多大的范围?

XDS110调试探针(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要跟进熟悉 XDS110硬件规格的工程师。 我会继续向您发布信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki、

    AWRL1432

    谢谢

    纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将向工程团队介绍最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Engineering 查看了 XDS110的所有相关文档和原理图、但未找到您遇到的问题的答案。 恐怕我们在这里不会提供太多帮助。