This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TivaWare 与 ARM 编译器版本6兼容

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335274/tm4c1294ncpdt-tivaware-compatibility-with-arm-compiler-version-6

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!
最新版本的 Tivaware (2.2.0.295)与 ARM 编译器版本6不兼容。 到目前为止、我一直在为 TivaWare 使用以前版本的编译器。 但是、目前最新版本的 CMSIS-Corte v6 (于12月23日发布)与 ARM 编译器5不兼容。  
因此、我需要一个与 ARM 编译器 v6兼容的 TivaWare 升级版本。 我从哪里可以获得任何线索? 或者它将在何时提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Arm 编译器版本6。  它是 TI Arm 编译器吗? 您从何处获得此编译器? 提供的产品? 如果不是来自 TI、我们将不支持它。 TI Arm 编译器可从 https://www.ti.com/tool/ARM-CGT#downloads 下载。 您可以看到、TI Arm 编译器    以版本命名规则如20.2.7.LTS 为例。  

    TivaWare 的升级也没有计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM 编译器 v6是由 ARM 生成的官方编译器、在 developers.arm.com 上提供。 ARM 编译器集成在 Keil IDE (uVision)中。 TivaWare 提供了在 Keil、IAR、GNU 和 CCS 上运行的示例。 因此、我希望这些示例能够在这些 IDE 的当前版本上运行。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我希望这些示例可以在这些 IDE 的当前版本上运行。 对吗?

    是的、它们可以与 Keil IDE 一起工作。 但如前所述、我们不能支持来自 Arm 的 Arm 编译器。 我们仅支持用于 Arm 的定制 TI 编译器。 您需要就   ARM 编译器5的 CMSIS-Cortex v6 (Arm 产品)上的兼容性问题咨询 Keil。