This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:我想调试使用 Uniflash 写入 CPU 的程序。

Guru**** 2908690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336708/tm4c129encpdt-i-want-to-debug-a-program-written-to-the-cpu-using-uniflash

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想使用 Uniflash 调试写入 CPU 的程序。

如何对其进行调试?

我想调试使用 Uniflash 创建的程序、但我发现的唯一方法是使用 CSS 同时编写和调试程序。

我想知道是否有方法可以调试已写入 CPU 的程序而不覆盖它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想知道是否有办法调试已经写入 CPU 的程序而不覆盖它们。

    可以。 在调试配置中、选择"Load symbols only"而不是"Load program"。