This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM2632 - SysConfig 不工作?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336219/am2632-am2632---syconfig-not-working

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

是否有人成功安装了带有 SysConfig 的 AM2632 CCS?

使用了最后版本的 CCS 和 SDK、当我从此处打开示例时:
C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41\examples
并尝试为其中的任何一个打开 syscfg、我得到的只是一个 javascript nullpointer 异常:

打开文件时遇到意外错误!  请确保该文件位于有效且已打开的 CCS 工程的上下文中。  如果工程出错、可能导致无法打开该文件。

CCS 是 12.6.0.00008、我也让他更新他发现的与 ARM 相关的任何信息。

我想实现的是、只需打开与 AM263x 相关的示例、并对其进行编译和运行 syscfg。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否在 CCS 中导入项目并尝试从其中打开 example.syscfg?
    因为我能够 在 CCS12.6上打开.syscfg 文件、例如来自 MCU_PLUS_SDK_am263x_09_01_00_41的示例。

    如果您不这样做、您可以确切地解释一下如何以 sysconfg 为例进行打开。

    此致、
    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是我犯了个错误的地方-我曾使用 TI 的多个 MCU 以及所有 MCU、到目前为止、只需从 SDK 示例目录中打开一个示例即可。  

    在这里、似乎没有-尝试将 hello_world 示例作为一个目录加载、并且未成功(文件/打开文件系统中的项目)。 可能是因为示例中有两个编译器以及两个 OS 与非 OS 版本、因此我最有可能必须选择我想要的版本。 示例随附的工程包括所有示例、因此这并不是真正合适的、也无法编译-这可能只是所有示例的集合。

    如何导入它? 3)为 AM2632创建一个新工程并尝试仅导入 syscfg?  

    例如、我需要针对 hello_world 的 FreeRTOS/Clang 编译器版本-我需要从该版本中获取什么以及使用什么目录结构才能使其可编译?

    TY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 在 CCS 工程中使用 SDK、您需要的所有信息都应在此处提供。

    此致、
    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找出错误的地方-偶然而不是导入我的第一次尝试是从目录加载项目。 在 examples 子目录中创建了一个空工程、因此导入不再起作用:

    我需要手动删除该项目文件、然后返回到预期导入屏幕:

    SysConfig 现在正在工作。  

    Ty 回答。