This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:使用 Lauchpad 对定制板进行编程

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507, MSPM0G1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331699/lp-mspm0g3507-programming-custom-board-with-lauchpad

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0G1505、MSPM0G3507

我有一个 LP-MSPM0G3507电路板、并想对连接了 mspm0g1505spmr 微控制器的定制电路板进行编程。 是否可以使用 LaunchPad 对  mspm0g1505spmr IC 进行编程?

如果是、那么我应该如何继续。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SURESHAN、

    LP-MSPM0G3507上有一个嵌入式 XDS110调试器、因此、您可以参阅以下内容、 使用 LP-MSPMOG3507板对 MSPM0G1505进行编程。

    此致、

    皮克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还连接了 nrst 引脚。 它会引起问题吗? 因为现在我正在尝试使用 empty_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例,配置了我的代码(将器件选择为 mspm01505),在我开始调试后,代码进入 startup_mspm0g350x_ticlang.c 文件中默认处理程序的无限循环。