This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何获取不同通道的 ADC 结果

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336054/mspm0c1104-how-to-get-adc-results-in-different-channels

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507SysConfig

您好、专家:

  我们使用 CCS Theia 1.3.1来配置 和生成代码、如数据表中所知、mspm0c1104具有 一个具有多达10个外部通道的 ADC、但我不知道如何在 CCS Theia 中设置通道、似乎只能设置一个通道。 您能说明如何从不同的通道获取 ADC 结果吗? 所有示例代码仅显示一个通道采样。 谢谢。

  比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    请参阅 MSPM0G3507演示代码 ...:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\ADC12_sequence_conversion

    您可以通过 SysConfig 设置不同的通道

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey:

       感谢您的快速回答、我还有一些问题要问:

    1、序列方式仅支持4个通道、如果需要4个通道以上、那么如何处理呢?

    2、我注意到在这个例子中、 采样时间可以设置为 转换 数以外的值、所以这是否意味着我们不知道  当我们选择设置采样时间时会累积多少个转换数? 我不太明白这两个概念。

      比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    1.我会从我身边检查并做实验

    2.您设置的采样时间为一次。 如果不启用重复模式、它将传输一次、您可以读取存储器。  

    如果启用重复模式、它将继续传输、直到您禁用 ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey:

       非常感谢、您的答案2很有帮助。

     比尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    MSPM0C 仅支持4个存储器、这意味着如果您配置序列、您只能读取四个通道、而更改存储器–该通道以读取其他四个通道...

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey:

       您是指调用 ADC API 来更改存储器通道以读取其他四个通道? 您能展示一下 API 调用过程吗? 谢谢!

      比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    这是我编写的用于实现8通道 ADC 的演示代码、请随时使用它。

    注意。通道6是重复使用 SWD 引脚、因为您将此引脚用作 ADC 通道、所以您无法通过 SWD 连接 MCU

    tidrive.ext.ti.com/.../953b29e8-7648-43be-aef9-c9c39246f248

    密码:5PU.ww4P

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoey:

      感谢您的大力支持,但我无法访问您分享的链接,失败是因为屏幕显示,我输入我的电子邮件为 USR ID 与 psw,但无法通过.

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_ADC_5F00_8Channels_5F00_sequence_5F00_C.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚、非常感谢!