Other Parts Discussed in Thread: AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3358
您好!
我对 将 eGPI 和 eGPO 路由到器件级引脚有疑问。 根据数据表、可以在器件级别为某个引脚配置 PR0_PRUN_GPIO 模式、但我找不到 任何有关将该引脚配置为输入(连接到 eGPI 并从 R31读取)或输出(连接到 eGPO 并通过 R30修改)的信息。 例如、来自 PRU0的 eGPI0和 eGPO0都 多路复用 为 引脚 K17上的 PR0_PRU0_GPIO0。 哪个寄存器包含 多路复用设置?
谢谢。
Pouya