This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:查找5V 版本的 TM4C

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336434/tm4c1294kcpdt-looking-for-5v-version-of-tm4c

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好、团队成员:

我的客户正在寻找5V 版本的 TM4C 系列 MCU。

有任何5V 版本吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C 不提供5V 版本。 TM4C123在 输入端仅可耐受5V 电压。 输出仍为3.3V。 TM4C129仅是一款完全为3.3V 的器件。