This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:USB 串行端口上的流控制、DSR/DTR 不能正常工作

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336066/tm4c129encpdt-flow-control-on-usb-serial-port-dsr-dtr-does-not-work-properly

器件型号:TM4C129ENCPDT

我尝试使用一个 USB 串行端口来执行流控制、但是在与免费软件 Teraterm 通信时、DSR/DTR 不能正常工作。

具体而言、即使 TM4C129使用其 USBDCDCSerialStateChange 函数将 DSR 设置为0、也对通信没有限制。 有什么解决方案吗?