This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:I2C 简介实验室?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BASSENSORS, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336022/lp-mspm0l1306-i2c-introduction-lab

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-BASSENSORSMSPM0L1306

您好!

我有 MSPM0L1306 Launchpad 和 BOOSTXL-BASSENSORS。 我正在观看 I2C 简介实验室。 如果指南中未提及任何传感器、那么 BOOSTXL-BASSENSORS 的确切用途是什么呢。 我对该 I2C 简介实验略有困惑。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    BOOSTXL-BASSENSORS 用于传感器 LaunchPad。 它用于模拟器件。

    如果要为 MSPM0测试 I2C、可以在 SDK 中使用演示代码、并获取两个 LaunchPad。 一个用于指挥官、另一个用于响应者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、BOOSTXL-BASSENSORS 没有任何用途、仅使用上拉电阻器进行 I2C 简介实验。 当有人说 BOOSTXL-BASSENSORS 是需要经过 I2C 介绍实验室,人们会买它,然后发现它没有用途是浪费时间和金钱。 但是、无论如何、我想我要在 I2C 简介实验室之后读取 I2C 传感器。

    此外、I2C 术语还相对较新的 Controller 和 Target、因此其有点混乱。 I2C 主设备和 I2C 从设备。

    不管怎样、我将从这个开始。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主术语和从术语不再是首选术语。