This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:MSPM0L1305 -无法刷写

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336061/mspm0l1305-mspm0l1305---unable-to-flash

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、  

我们正在尝试将代码刷写到 MSPM0L1305微控制器中、但仍然会遇到困难。 我附上了错误消息供您参考。 有人能尽快就此问题提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    似乎您的项目器件未更改为 MSPM0L1305

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    非常感谢您的回复

    我已将 其配置为  MSPM0L1305

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您可以在项目中显示.cmd 文件吗? 如果您使用 SysConfig、您是否更改了其中的器件?

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    mspm0l1305.cmd 文件

    如何在 SysConfig 中查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎正确。  

    现在可以连接吗? 如果可以、请提供一个工厂 reset.e2e.ti.com/.../5282.Factory-reset.pdf 网站、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能问什么是 PRSC 模块发生了故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备似乎没有电了。

    这可能是由您的第一个闪存导致的、该闪存可能会更改非主闪存。

    您能给我提供闪存文件或项目吗?

    我将自行下载、尝试一下

    B.R.

    佐伊