This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:PRP 以太网

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM4376, AM3359, AM5718, AM5748, AM5749, AMIC110, AM2632, AM3356, AM3357, AM4377, AM4378, AM4379, AM5716, AM5726, AM5728, AM5746, AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333418/am2632-prp-ethernet

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: AM3356、 AM3357、AM3358 、AM3359、AM4376 、 AM4377、 AM4378、 AM4379、 AM5716、AM5718 、 AM5726、 AM5728、 AM5746、AM5748、AM5749、 AM6548、AMIC110

AM2632上的 PRU-ICSS 是否支持 PRP 以太网模式?

我看到 PRP 支持其他具有 PRU-ICSS 的 Sitara 处理器、但 AM263x 上没有具体支持。

如果不能、那么纯软件解决方案是否能够在 AM2632上实施 PRP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bennett:

    Unknown 说:
    我看到 PRP 支持其他具有 PRU-ICSS 的 Sitara 处理器、但 AM263x 上没有提供具体支持。

    您能否分享最终用例详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不是,是否可以使用纯软件的解决方案在 AM2632上实施 PRP?

    这是可能的,但我们没有执行它的计划,这将取决于你如何理解执行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为需要 PRP 以太网通信的嵌入式引擎控制器选择一个处理器。
    具有相同 IP 和 MAC 地址的两个物理以太网连接(根据 PRP 要求)。 速度为10/100 (不需要 Gbit)。 数据速率低(小于100kb/秒)
    TI 展示了具有 PRU-ICSS 软件的 Sitara 处理器支持 HSR/PRP 的以下方面:
    www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
    基于 Arm 的处理器
    AM3356—Sitara 处理器:ARM Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN
    AM3357—Sitara 处理器:ARM Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN
    AM3358—Sitara 处理器:ARM Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN
    AM3359—Sitara 处理器:ARM Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
    AM4376—Sitara 处理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS
    AM4377—Sitara 处理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT
    AM4378—Sitara 处理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形
    AM4379—Sitara 处理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形
    AM5716—Sitara 处理器:ARM Cortex-A15和 DSP
    AM5718—Sitara 处理器:ARM Cortex-A15和 DSP、多媒体
    AM5726—Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15和双核 DSP
    AM5728—Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15和双核 DSP、多媒体
    AM5746—Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15和双核 DSP、支持 ECC 的 DDR 和安全引导
    AM5748—Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导
    AM5749—Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
    AM6548—四核 ArmRegisteredCortexRegistered-A53和双核 Arm Cortex-R5F Sitara 处理器,具有千兆位 PRU-ICSS 和3D 图形
    AMIC110—Sitara 处理器:ARM Cortex-A8、支持10种以上的以太网协议

    PRP 模式是否也可以在 Sitara AM263x 处理器上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在为需要 PRP 以太网通信的嵌入式发动机控制器选择处理器。
    具有相同 IP 和 MAC 地址的两个物理以太网连接(根据 PRP 要求)。 速度为10/100 (不需要 Gbit)。 数据速率低(小于100kb/秒)

    尊敬的 Bennett:

    由于数据速率很低、应该也有可能在 R5F 内核上执行。

    在 Sitara AM263x 处理器上也可以使用 PRP 模式吗?

    我们已在 CCB 中采用该方法。 我们将在内部进行讨论。 我现在不能评论供货情况