This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCP-AM243X:TCP-AM243X (08_05_00_24):can't MCU-PLUS-SDK MCU-PLUS-SDK 客户端示例

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331896/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x-08_05_00_24-can-t-run-enet-lwip-tcp-client-example

器件型号:MCU-PLUS-SDK

您好、TI 客户支持、

我们使用此版本在 AM243x LP 上编译和执行("C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\networking\lwip\enet_cpsw_tcpclient")  

E2板、用于通过 TCP/IP 以太网传输数据。 我参考(MCU-AM243X:无法运行 enetlwip 客户端示例-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛)、MCU-PLUS-SDK 8.5->更高版本仅支持 E3版本。 哪个 SDK 版本支持 E2板的 Lwip TCP 客户端? 如何解决此错误?

此致、

T·特林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    感谢您的提问。

    很抱歉我度假时响应出现延迟。

    我们建议客户使用最新版本、并添加新功能和修复已知错误。

    此致

    阿什瓦尼