This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432BKF2HIALX 无法正确运行 EtherCAT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331617/am2432-am2432bkfghialx-cannot-run-ethercat-properly

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM2434

您好、TI 团队、

我们最初使用的是 AM2434BSFGGIALX、但现在切换到 AM2432BKF2HIALX。 用于在 am2434上运行的 EtherCAT 应用程序现在已放置在 am2432上、我们发现 EtherCAT 通信无法正常运行。 为什么会发生这种情况?  

我们还发现 LED、SPI、UART 等其他外设工作正常。 由于在 EtherCAT 中使用了 PRU-ICSS、在 AM2432BKF2HIALX 中使用 PRU-ICSS 时、是否有任何特殊注意事项?