This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM:TMDS273GPEVM 电路板问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335639/tmds273gpevm-issues-with-the-tmds273gpevm-board

器件型号:TMDS273GPEVM

您好!

我们最近购买了 TMDS273GPEVM 板、存在以下有待澄清的疑问。

 

  1. 该实验板最初工作了几天、之后开始显示错误(附加为 Debug_Error .png)、我们可以构建代码而不会出现任何错误、

但当涉及到从 CCS 运行代码时、无法访问 DAP 错误 在板载 XDS110模式下弹出、

    2.目前我们指的是 MCU_PLUS_SDK_am273x_09_01_00_41、 对于示例代码、当代码 sbl_can_uniflash_am273x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

导入和构建的 bootimage_gen:65错误 即将出现、请参阅附件–sbl_build_error.png、这是生成.tiimage 文件的辅助引导加载程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认几件事:

    当电路板工作时、测试了哪个版本的 SDK 以及哪个示例代码项目?

    您能否尝试 AM273 SDK 8.06版?

    我想知道的是、在 TMDS273GPEVM (未启用安全功能的"通用"器件)上使用用于 HS-SDK (高安全性-现场可安全)的较新版本 FS 的器件时是否存在问题 最新器件版本 C 上存在的器件。 测试旧版 SDK 会验证该理论。

    一般而言、我建议切换到 TMDS273EVM (与您已经拥有的 TMDS273GPEVM 不同)、因为它在板上附带了器件版本 C。  这将与最新的 SDK 配合使用。

    谢谢。
    迈克