This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:OPAMP 和 ADC 的示例代码

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335478/mspm0l1306-sample-code-for-opamp-and-adc

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

我的客户想使用内部 OPAMP 和 ADC 来检测电力线上的过流情况。 您能否分享 OPAMP 和 ADC 的示例代码?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 SDK 具有用于 ADC HE OPA 的演示代码、请随时使用。DriverLib (TI.com)

    您可以通过以下链接进行下载:MSPM0-SDK 支持软件| TI.com

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您回答我的问题。 所有这些示例代码都使用 OPA?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    不、您可以看到标题、标题可以说明项目的功能。 对于带有 ADC 的 OPA、您可以参阅以下重点项目。