This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:定制 CCS Theia MSPM0L1306 Launchpad 示例程序、用于共享和上载到在线存储库。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334636/lp-mspm0l1306-custom-ccs-theia-mspm0l1306-launchpad-example-program-for-sharing-and-uploading-to-online-repository

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306SysConfig

您好!

我需要重命名和修改 CCS Theia MSPM0L1306 Launchpad 示例程序。 我需要将其上载到 Github 等在线资源库、然后我的客户端可以下载它并构建它、而不会出现错误。

 示例程序中是否有任何需要更改的地方、以确保在构建过程中不会在客户端出现错误。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您可能需要构建工程并通过 SysConfig 生成一些文件、 例如 .cmd 文件。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    例如、我想知道、如果我将开箱即用的示例程序上传到 Github、然后它将在我的客户端 PC 上构建。 在 CCS Theia 没有导出 CCS 工程的选项。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kel

    我们不必通过 IDE 导出项目。

    您可以导航工作区、选择要共享的工程、然后压缩该工程。

    佐伊