请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 大家好、
在我们的定制电路板中、我们使用了 RM57L843微控制器、并且该电路板具有以太网接口。 我正在使用 RM57Lx LWIP 1.4.1它工作良好的 ping 和数据传输和接收工作,但有时它进入数据输入中断向量。 我不知道它为什么进入数据输入矢量。 请帮助解决此问题。
谢谢。
此致、
Veerapan PA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Veerappan:
请参阅以下故障排除流程、了解例外情况。
(+)[常见问题解答] TMS570LC4357:Hercules 器件上的中止异常疑难解答-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
如果从受保护或有故障的存储位置读取数据或向其中写入数据、则处理器会接收到数据中止异常。 数据中止可以是同步的、也可以是异步的。
导致数据中止的指令位于 R14_ABT–8、这意味着指针指向导致中止的指令之后的两条指令。
所以、首先要找出导致中止的指令。
--
谢谢。此致、
Jagadish。