This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:用于 VID 的 USB-PID

Guru**** 2879800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334360/tm4c129encpdt-vid-pid-for-usb

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

以下链接似乎不再可用: http://software-dl-1.ti.com/dsps/forms/vidtrackerMature.html 和 用于 VID 的 USB-PID。  

请推荐其他可用链接吗?

谢谢。

乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgia:

     如果客户需要 TI 的 VID PID/PID、 我们将 在论坛内通过 PM 进行处理。 让他们将我添加为朋友。 如果你想代表他们做,这也是很好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我会将您直接添加到电子邮件循环。

    谢谢。

    乔治亚