团队、您好!
我在 共享存储器段分配方面存在问题。
映射文件显示了存储器部分的预期地址。
但当我加载符号时、 存储器段的地址与映射文件相比发生了变化。
*当我加载程序时,共享存储器段地址在硬件和类似的映射文件中是正确的。
链接器脚本:
EXCTABLE (RX):org = 0x70002000、len = 0x00000100
复位(RX):org = 0x70002100、len = 0x00000F00
闪存(rwx):org = 0x70003000、len = 0x00035000
RAM (rwx):org = 0x70038000、len = 0x00018000
FLASH_app (rwx):org = 0x70050000、len = 0x00050000
RAM_APP (rwx):org = 0x700A1000、len = 0x0000F000
RAM_shared (rwx):org = 0x700B0000、len = 0x00000400
.prog_sig:
{
/*------------------ PROG_SIG 部分--------------------------------------------------------------- */
__ SHRD_RAM_START =.;
*(.prog_sig)
__ SHRD_RAM_END =.;
}> RAM_SHARED
映射文件:


源码:
#define PROG_REPROG_FLAG_START_SEC_VAR_NO_INIT_8
#包含
#pragma clang 部分 bss=".prog_sig"
tNoIntShareVar stNoIntShareVar;
#define PROG_REPROG_FLAG_STOP_SEC_VAR_NO_INIT_8
#包含
硬件:

问)以下哪一项对于 TI Clang 编译器段的创建是正确的?
1) #pragma clang 部分 bss=".prog_sig"
tNoIntShareVar stNoIntShareVar;
2)
tNoIntShareVar stNoIntShareVar __attribute__((section (".prog_SIG"));
由于上述问题、项目在过去几天被阻止。
请您为我提供一些信息。
此致、
哈里