This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:UART 信号的极性。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334680/tm4c1290ncpdt-polarity-of-uart-signals

器件型号:TM4C1290NCPDT

我有一个使用 TM4C123器件的现有设计、其中 RS232信号未反向发送到芯片。  我的新设计是 TM4C129器件、它似乎想要反相信号、但我找不到任何与这种效果相关的文档。  是这样吗?

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    Unknown 说:
    我的新设计是一款 TM4C129器件、它似乎想要反转信号、

    TM4C129不应使 UARTTX 信号反相。 我不确定您说的信号反相是什么意思。 当空闲时、TX 线路应上拉。 当事务从一个起始位开始时、它将 TX 置为低电平。 它是按照 UART 协议进行的。 如果您说在空闲期间、TX 为低电平、且起始位变为高电平、则根据设计是无法实现的。 您是否可以断开 UARTTX 信号与器件的连接。 观察 UARTTX 的行为是否正确? 如果是这样、则会在板级总线上拉取或反转总线。  

    TM4C129 UART 必须遵循如下所示的协议。