This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:内部温度监控

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334956/tms570ls3137-internal-temperature-monitoring

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357

您好!

是否可以在 TMS570LS3137上监控内部温度?

我在文档中没有找到与之相关的任何信息、

感谢您的回答、

弗洛朗特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent:

    [quote userid="512357" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334956/tms570ls3137-internal-temperature-monitoring 是否可以在 TMS570LS3137上监控内部温度?

    该器件没有片上温度传感器。

    TMS570LC4357或 RM57Lx 器件具有三个片上温度传感器。

    这些温度传感器将用于测量结温。

    e2e.ti.com/.../On_2D00_Chip-Temperature-spna216.pdf

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。