This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SPI/双 SPI/四路 SPI

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334101/mspm0g3507-spi-dual-spi-quad-spi

器件型号:MSPM0G3507

尊敬的专家:  

MSPM0G3507是否支持双模式和四模式 SPI?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    正如您在数据表中看到的、MSPM0G3507 SPI 支持标准 Motorola 4线模式和3Wire 模式、但不支持双路或四路 SPI 模式。

    此致、

    皮克尔