This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:ADC 采样周期

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334104/mspm0g3507-sample-period-of-adc

器件型号:MSPM0G3507

尊敬的专家:  

Tsamples 是否表示 ADC 的最小采样时间?  

如果是、用户能够以100ns 的时间进行采样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如下图所示、ADC 整个转换时间包括 Tsync、采样窗口和转换窗口、因此 Tsample 刚刚指示了采样窗口时间。

    您可以参考数据表中的 FS 参数以显示 ADC 采样频率。

     

    此致、

    皮克尔