我们使用的是来自 MCAL_AM263x_09.00.01.00封装的 CAN 驱动程序
我们正在进行应力测试、方法是为每个 HOH 分配最大 PDU 并检查通信场景。
在测试过程中、我们发现、对于映射了多个 PDU 的 HOHS、一些 Rx PDU 在接收时丢失。 它没有特定的模式。
我们已将 CanHwObjectCount 的值配置为映射到该 Hoh 的确切 PDU 数量。
如果我们将多个 PDU 映射到 HOH、请告知我们是否需要进行一些配置。 此外、让我们知道对于可为 HOH 配置的 PDU 的数量是否有任何限制。
此致、
Sivaram。