This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:无具有模拟引脚的多路复用器

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334343/mspm0l1306-no-mux-with-analog-pins

器件型号:MSPM0L1306

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

您能帮助我们澄清以下引脚功能吗?

从下面的数据表中、

Question:

引脚27可作为模拟引脚同时用作 ADC A1和 COMP0_IN0+、无需任何多路复用器。 和通过将 MUX = 2、3或4用作数字引脚、引脚27可用作 TIMG1_C0、UART_RX 或 SPI0POCI。

引脚28可用作 ADC A0和 COMP0_IN0 -同时用作模拟引脚、无需任何多路复用器。 引脚28可通过 MUX = 2或3用作数字引脚来用作 TIMG1_C1或 SPI0_CS3。

我们的理解是否正确?

是否可以同时使用 ADC 和 COMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    是的、您的理解是正确的。 ADC 和 COMP 可以同时使用、无需与 IOMUX 交互。 模拟功能从不使用 IOMUX 进行选择、并且始终在其各自的模拟外设中进行配置。

    • PA26可同时用作 ADC A1和 COMP0_IN0+。
    • PA27可同时用作 ADC A0和 COMP0_IN0-。

    需要说明的是、客户是否也在尝试同时使用这些引脚实现模拟和数字功能?

    如果他们尝试同时使用 PA26或 PA27作为模拟和数字引脚、这是可以实现的、但应用程序代码负责确保 IOMUX 设置不与可在共享焊盘上启用的任何模拟外设功能相冲突。  

    参考资料- MSPM0 L 系列 TRM 7.1 IOMUX

    此致!

    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    不可以、它们只想在同一引脚上同时使用不同的模拟功能  

    感谢您的澄清。