This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:外部 SRAM 存储器功能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1334173/am2632-q1-external-sram-memory-capability

器件型号:AM2632-Q1

大家好、  

是否可以将外部 SRAM 存储器连接到 AM2632-Q1? 我的客户希望提高内存容量。

如果可能、客户可以在多大程度上添加 SRAM 存储器?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    GPMC 支持闪存、NOR 和 NAND 类型、但也支持 SRAM 和 PSRAM。

    在 非多路复用模式中、 可寻址空间为4MB (22位地址)

    在地址/数据多路复用模式下、存储器大小可为16MB/32MB/64MB/128MB。