This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634 CC -软件复位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333630/tmdscncd263-am2634-cc---software-reset

器件型号:TMDSCNCD263

您好!

我已经创建了 SBL TI 映像、能够刷写应用程序、还启动了应用程序。

但是、当我从应用中请求软件复位时、软件复位存在问题。

应用程序再次运行、不确定它是否确实在 R5_0内核上触发了 RESET、并启动了 SBL、然后启动了应用程序?

我正在使用 Mcu_Perform 触发 SW 重置。

您能指导一下吗?是否可以? 需要使用其他复位方法?

我发现下面的查询与我的问题类似、不确定是不是真的。

如何在  Mcu_Perform 之前发送 Flash 复位命令?及其 API 是什么?

MCAL 版本:MCAL _AM263_09.00.01

AM2634-Q1:AM2634在软复位后无法重新启动

此致、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    根据 API 定义、器件正在进行热复位-

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash、

    是的、硬件正在复位实际问题与共享变量有关。

    发现一个问题、共享变量地址从映射文件中的实际地址移动。

    在复位变量上、SBL 中将为红色、并根据其值执行进一步步骤。

    您是否知道地址转换与映射文件地址相比的原因?

    此致、

    哈里   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    这对我来说毫无意义。 是否确定变量的范围是0x70100000--0x70200000,并且 SBL 软件没有执行这些行?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akash、

    我已为此问题创建了另一个 TT。

    TMDSCNCD263:共享存储器部分在目标中与映射文件相比发生了变化

    您能仔细看一下吗?

    此致、

    哈里