This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SCI 通信

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333716/tms570lc4357-sci-communication

器件型号:TMS570LC4357

IAM 工作 在 SCI 的  两个 SCI  发送 和 接收 , 可以 看到 通过 坞站照明  应用程序 一 SCI 我将  直接 通过 USB 从控制器连接到 笔记本电脑 , 其他 将 连接  RS422 后   使用 USB 到笔记本电脑 。 发送 和 接收 是 发生的,但 所需的  事情 是       通过打开两个单独的码头照明灯,无论我发送通过        码头照明 SCI1将接收和显示        在第二  码头照明,反之亦然任何发送通过第二码头照明应接收和显示在一个码头照明 , 我将附加一些代码 、以帮助我摆脱  这种逻辑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8311.SCI.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    while (1)
    {
    如果(大小1!=0u)
    {
    sciDisplayText(UART1、u8 First_Rec、SIZE1 );
    大小1 = 0u;
    sciReceive (UART,1U ,(unsigned char*)&u8 First_Rec [0]);

    if (size2!=0u)
    {
    sciDisplayText(UART、u8 Second_Rec、size2 );
    Size2=0U;
    sciReceive (UART1、1U、(unsigned char*)&u8 Second_Rec [0]);


    }  SIR 在 显示 功能 我 已经 实现了   这个逻辑将这 很好的  工作 ,告诉我 SIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SIR    ,在显示函数中   ,我实施了这个 逻辑   ,这是 可行的

    是的、没有问题。