This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:通过 DMA 传输的 QSPI 闪存功能

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333664/tmdscncd263-qspi-flash-functionality-over-dma

器件型号:TMDSCNCD263

您好!

我有一个可以正常运行的引导加载程序、对于所有闪存功能、我使用了闪存驱动程序 API、并且可以正常运行。

但在刷写大型应用时会消耗更多时间。

现在、我想使用 DMA、而不是闪存 API。

请分享有关 QSPI 和 DMA 的任何应用手册或任何示例。

此致、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    但刷写大型应用程序需要更多时间。

    你是否意味着编程/ Flash_write 需要比预期更长的时间?

    [报价 userid="592034" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333664/tmdscncd263-qspi-flash-functionality-over-dma ]现在我想使用 DMA 而不是 Flash API。

    对于写入、我想我们还没有启用同样的支持。 我需要检查这是否真的可行。

    [quote userid="592034" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333664/tmdscncd263-qspi-flash-functionality-over-dma 能否分享任何有关 QSPI 和 DMA 的应用手册或任何示例?

    我们在 syscfg 中为 Flash_read API 启用 DMA。 写入时、我需要重新检查这是否可行。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash、

    你是否意味着编程/ Flash_write 需要比预期更长的时间?

    可以。

    对于写入、我想我们还没有启用同样的支持。 我需要检查这是否真的可行。

    好的、请告诉我。

    我们在 syscfg 中为 Flash_read API 启用 DMA。 写入时、我需要重新检查这是否可行。

    请与我分享参考资料。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    无法通过 DMA 支持写入、因为即使启用了存储器映射模式进行写入、控制器也需要在每个页写入后轮询写入以完成、并且只有在写入完成后 、新的 DMA 传输才会开始。 这在 AM263x 器件中无法正常工作。

    我希望这可以回答您的问题。 如果您查看 QSPI_DMA_IO 等示例、您将在 syscfg 中找到启用的 DMA。

    此致、
    Aakash