This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 通过 Uniflash 锁定闪存、无法解锁它?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332682/msp432e401y-msp432e401y-flash-locked-via-uniflash-cannot-unlock-it

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好

我使用 Uniflash 版本7.0.0.3615在目标 CCA 上对 MSP432E401Y 进行编程。 我相信我已通过"设置和实用程序""锁定设备"选项锁定设备。 我之前能够通过 Uniflash 和 CCS 应用对器件进行编程。 看起来我现在无法使用 Uniflash 和 CCS 对器件进行编程。  我无法找到有关解锁器件的信息。  

请告知。

提前感谢您。

佩里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      可以使用 dbgjtag.exe 来解锁器件。 请见下方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    感谢您提供的信息、问、当过程指的是"复位"时、我假设这是 RST 信号、MSP432上的引脚70? 您能解释一下、情况是这样吗?

    目标板的 RST 引脚处于 FPGA 控制之下、访问此信号会不如使用通过外部开关提供 RST 的 LaunchPad 那么容易。 FPGA 的板载电源将初始化 RST。

    请确认它是参考处理器上的处理器 RST 信号。

    再次感谢。

    佩里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

     是的、RST 是指引脚70。 dbgjtag.exe 命令正在实现 TRM 以下部分中所述的解锁过程。 有关详细信息、请参阅 TRM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、再次感谢您的到来、我们很好地投入运营、感谢您的持续支持和快速响应。

    此致

    佩里